This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:在 TRF7960A 和其他13.56MHz 收发器之间共享天线

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/844040/trf7960a-share-antenna-among-trf7960a-and-another-13-56mhz-transceiver

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

你(们)好。

我们将 TRF7960A 与另一个13.56MHz 收发器配合使用。 我们希望在两个收发器之间共享 RFID 天线(请参阅下图中的红色文本)。 由于成本、PCB 空间和寄生电容的原因、我们尝试避免使用继电器和开关。 因此、我们将天线简单地连接到两个收发器。 当然、同时只启用了一个收发器。

现在的问题是:TRF7960A 是否会对其他收发器输出功率信号产生影响? 如果 EN=0、TXRX 网络中的阻抗是多少(请参阅图片中的绿色文本)? 该阻抗应为高欧姆值、以免降低其他收发器的输出功率。 根据我的测量值、如果 EN=0、TX_OUT 和 RX_INX 为高欧姆... 我是对的吗?

感谢您的回答和提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    映像未加载、但 TRF7960A 会产生影响、也会受到另一个发送器的影响。 共享天线的唯一方法是使用开关在天线之间进行更改、从而不影响阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的回复。

    由于寄生电容的原因、开关也会影响发送器功率、可能在20到100pF 的范围内。 这些寄生效应不像陶瓷电容器那样受到良好控制。

    那么、更糟糕的是什么? 开关或 TRF7960A? 如果 TRF79被禁用、我很高兴能够获得有关在 TX_OUT 节点中可能会看到什么阻抗的更多信息。 或者是否存在损坏 TRF79的风险? 电压将低于5.5V。

    另一个发送器被禁用时将被视为高欧姆、并且不应降低 TRF7960A 的性能(至少在理论上)。

    我再次加载了图片。 希望这次能正常工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    使用正确的射频开关时、您不应该看到它的影响。 请参阅此应用手册、了解我们如何处理 TRF7970A (TRF7960A 具有相同输入阻抗和匹配网络)的天线多路复用、了解如何将多根天线连接到一个器件: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa231

    同样的过程应对您的应用有效。

    只要器件当时通电、就不会因电压电平而损坏器件。 我不确定器件是否根据网络的5.5V 输入被禁用会产生什么影响。 我猜什么都不会发生、但我无法保证、因为我们尚未测试这种独特的情况。 您应该做的是测量 TRF7960A 输入引脚上的 Vpp、并查看器件断电时的样子、并与数据表电压容差进行比较。 这将是最好的了解方法。

    我们没有为断电情况指定的匹配网络的测量值、我建议您在连接另一个发送器的位置进行测量以确定这一点。 就实际器件引脚而言、可能是高电阻、但我不知道自己、我将尝试询问一位前硬件专家。

    在 TRF7960A 侧、来自另一个收发器的阻抗匹配变化的影响将影响读取范围。 如果您的距离要求极低、您可能能够摆脱这种情况... 我们尚未使用此类设置测试范围、但在理论上可能是这样。  也就是说、如果您尝试获得强大的读取范围性能、阻抗变化将产生显著的影响、您需要隔离这些电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    非常感谢您的详细答复。 这对我有很大帮助。 应用手册为我提供了使用哪种开关的提示-如果我要使用开关。

    当我们收到第一个原型时、我将能够进行测量。

    此致

    心搏