主题中讨论的其他器件: TRF7970A
你(们)好。
我们将 TRF7960A 与另一个13.56MHz 收发器配合使用。 我们希望在两个收发器之间共享 RFID 天线(请参阅下图中的红色文本)。 由于成本、PCB 空间和寄生电容的原因、我们尝试避免使用继电器和开关。 因此、我们将天线简单地连接到两个收发器。 当然、同时只启用了一个收发器。
现在的问题是:TRF7960A 是否会对其他收发器输出功率信号产生影响? 如果 EN=0、TXRX 网络中的阻抗是多少(请参阅图片中的绿色文本)? 该阻抗应为高欧姆值、以免降低其他收发器的输出功率。 根据我的测量值、如果 EN=0、TX_OUT 和 RX_INX 为高欧姆... 我是对的吗?
感谢您的回答和提示。