器件型号:TRF7970AEVM
我不熟悉 NFC/编码 场景、想知道是否有人建议如何获取 NFC 正在记录的数据。 TI 提供的 RF430FRL152H 的 GUI 显示了其记录数据、但现在我想进行实际的电压测量。 我认为问题在于我对 TRF7970A GUI 的理解。 我们非常感谢您的任何建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TRF7970AEVM
我不熟悉 NFC/编码 场景、想知道是否有人建议如何获取 NFC 正在记录的数据。 TI 提供的 RF430FRL152H 的 GUI 显示了其记录数据、但现在我想进行实际的电压测量。 我认为问题在于我对 TRF7970A GUI 的理解。 我们非常感谢您的任何建议。
如果您只需读取来自 RF430FRL152HEVM 的电压测量值、仍可使用为 RF430FRL152H 提供的 GUI 来完成此操作。
如果您注意到、在 GUI 中有一个"Data"选项卡。 这是来自 RF430FRL152H 的原始数据。
您可以使用这些原始数据(直接来自 ADC)以及下面提供的公式(摘自 RF430FRL15xH 固件用户指南、第2.8.2节)来确定电压。
如果您需要了解如何将电压转换为温度、请参阅以下 e2e 主题:
https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/nfc_rfid/f/667/p/561976/2058297#2058297
如何设置 RF430FRL152HEVM GUI 可能会出现问题。 我不太熟悉您的传感器位于哪个引脚或它是什么类型的传感器。 我将做出一些假设。
我相信您的模拟传感器是热敏电阻、它连接到 TEMP1或 TEMP2? 如果是、请确保您使用以下设置正确设置"Gen Device Config"选项卡:Ref 或热敏电阻、使用热敏电阻、然后开始采样过程。 确保转换完成后、在读取相同的选项卡后显示"Data Available (数据可用)"。 您应该在"View Sensor Data"选项卡上有一些数据。
请记住、此器件上的 ADC 不应用于测量高于1Hz 的交流信号。 这在数据表中。
如果您的压电信号满足此条件、请首先选择您需要将其连接到 ADC0/ADC1/ADC2的 ADC 输入。
所有这三个信号都路由到未组装的 SV16接头。 要使用其中一个 ADC 输入、需要移除下表中的组件。
| ADC 输入 | SV16引脚 | 删除 |
| ADC0 | 3. | R16. |
| ADC1/TEMP1 | 1 | R4 |
| ADC2/TEMP2 | 2. | R3 |
| 接地 | 4. |
请记住、如果您选择使用虚拟接地、则传感器不应连接到真正的接地端(引脚4)。 只需将传感器连接到 C8的 SVSS 侧、即可将其连接到 SVSS 侧。