主题中讨论的其他器件: TRF7970A
您好!
我在´m MCU STM32F101RB 的 TRF7960A 上工作、我的程序遵循以下步骤。
1-启用 TRF EN=0 -> EN=1
延迟10ms
3-发送格式为0x83的 TRF DE 命令0x03。 (我这么做是因为我希望所有寄存器都处于默认模式)
4延迟5ms
如数据表所述、5-发送至 TRF 单槽清单0x8F 0x91 0x3D 0x00 0x30 0x26 0x01 0x00
6-Write in register 0x00、0x20
7写入 ISO 控制
7.1-写入寄存器0x01、0x02
7.2-写入寄存器0x0D、0x3E
7.3-写入寄存器0x09、0x31
7.4-写入寄存器0x06、0x80
7.5-写入寄存器0x07、0x14
7.6-写入寄存器0x08、0x1F
7.7-
7.7.7.1-读取 寄存器0x0A、0xYY
7.7.7.2-0xYY &= 0x0F
7.7.3.3-0xYY |= 0x40
7.7.4.4-写入 寄存器0x0A、0xYY
7.8-
7.8.1-读取 寄存器0x10、0xYY
7.8.2-0xYY |= 0xEF
7.7.3.3-写入 寄存器0x10、0xYY
7.9-写入寄存器0x14、0x0C
8 - 如数据表所述、发送到 TRF 单槽清单0x8F 0x91 0x3D 0x00 0x30 0x26 0x01 0x00
9-等待 IRQ,
10 -接收 IRQ
11-使用0x6C 和虚拟时钟进行提问
12-RIVE A 0x80
13-接收 IRQ
11 -询问0x5C
12-Rive a 0x23、这就是问题所在
我应该n´t 一个0x60、我不知道如何管理该数据及其含义。 可以帮帮我吗?