主题中讨论的其他器件: MSP-FET、 RF430FRL152H、 UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,在偶然发现 CCS ( 版本:7.1.0.00015)和它的固件(
) 以及 MSP-FET 和 MSPDebugStack 的各种文档之后,我仍然在尝试了解如何(通过 Win10上的 CCS)实际使用 MSP-FET 对 RF430FRL152HEVM 进行编程。
在 CCS 中调整各种项目设置后、我相信我成功地在 CCS 中的 (默认) 调试配置文件下为 RF430FRL152H 编译 SensorHub 和 NFC 项目
对这个 n00b 问题表示歉意,但从所有严肃的方面来看,这似乎是一个缺乏文件的问题。 例如、在 salu607.pdf 的第6页(第2.3.2节)中、可以清楚地看到我可以使用 MSP-FET 对器件进行调试/编程(从图片和明显的电缆以及它们的插入位置、 我可以看到 MSP-FET 亮起绿灯、并且 MSP 应用 USART1和 MSP 调试接口已在我的 win10 CCS 框中的器件管理器上出现。)。。。。
好的。 但下一步是什么? 我是否需要使用 MSPDebugStack 封装执行任何操作? (我假设不是,因为我在 CCS 安装目录和默认 msp430.dll_developer_package_rev_3_09_002_015.zip 上都找到了相同的 MSP430.dll?)
谢谢你。