This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152HEVM:CCS + MSP-FET + MSPDebugStack --如何对器件进行实际编程?

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-FET, RF430FRL152H, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/581173/ccs-rf430frl152hevm-ccs-msp-fet-mspdebugstack----how-to-actually-program-the-device

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: MSP-FETRF430FRL152HUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,在偶然发现 CCS ( 版本:7.1.0.00015)和它的固件( ) 以及 MSP-FET 和 MSPDebugStack 的各种文档之后,我仍然在尝试了解如何(通过 Win10上的 CCS)实际使用 MSP-FET 对 RF430FRL152HEVM 进行编程。

在 CCS 中调整各种项目设置后、我相信我成功地在 CCS 中的 (默认) 调试配置文件下为 RF430FRL152H 编译 SensorHub 和 NFC 项目

对这个 n00b 问题表示歉意,但从所有严肃的方面来看,这似乎是一个缺乏文件的问题。 例如、在 salu607.pdf 的第6页(第2.3.2节)中、可以清楚地看到我可以使用 MSP-FET 对器件进行调试/编程(从图片和明显的电缆以及它们的插入位置、 我可以看到 MSP-FET 亮起绿灯、并且 MSP 应用 USART1和 MSP 调试接口已在我的 win10 CCS 框中的器件管理器上出现。)。。。。

好的。 但下一步是什么? 我是否需要使用 MSPDebugStack 封装执行任何操作? (我假设不是,因为我在 CCS 安装目录和默认 msp430.dll_developer_package_rev_3_09_002_015.zip 上都找到了相同的 MSP430.dll?)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您在项目中使用哪个编译器版本? 这可以在 Project Properties -> General -> Main Tab 下看到(查看 Advanced Settings 下选项卡的下半部分)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 它可选择 TI v16.9.2.LTS、TIv16.9.1.LTS 和 TI v (4.4.5)。 我将其设置为第一个(我认为这是昨天安装 CCS 后立即发生的建议"升级"之后出现的最新版本)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ERR、当我单击同一主选项卡上的"连接/标识"时、它告诉我 MSP-FET 需要固件升级。 它现在正在做一些事情... 我想这很好...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    虽然 LTS 编译器是最新的、但我们的项目较旧、因此它们并不总是能很好地使用它们。 请尝试使用 TI v (4.4.5)编译器、看看它是否有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我认为这里有一个断路器。

    如果插入了 MSP-FET、编译后的二进制文件是否会自动传输到电路板? 如何"对器件进行编程?"

    使用 MSP-FET 进行调试是否像从 CCS GUI 启动调试会话一样简单?

    奇怪的是、在项目属性选项卡中、可用的编译器版本为16.9.2和16.9.x。 旧的一个已经消失了(!) 也许它最初是在项目中设置的、但被 CCS 覆盖了?

    在哪里可以找到、如何安装旧版编译器工具链?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可通过两种方法对 RF430FRL152HEVM 进行编程。 一种是通过 CCS 实现的(它应该与最新的编译器配合使用、实际上项目使用的是最新的编译器)。 通过 CCS、您可以选择很明显地修改源代码。

    要通过 CCS 进行编程(好像您在这里遇到了困难)、只需单击"green bug"按钮即可。 这应该编译 RF430FRL152HEVM 并对其进行编程。 编译后、对其进行编程、并在第一条指令处停止。 如果您不需要调试项目、我建议您通过单击红色按钮来停止调试会话。 然后、您可以对 EVM 进行下电上电、EVM 将根据编程的项目运行。

    还有另一种方法。 您可以使用 UniFlash。 这只是使用"Debug"文件夹中的一个二进制文件对器件进行编程。 它更简单、更可靠、但没有调试功能。