器件型号:TRF7970ATB
我正在将 TRF7970ABP 用于我的项目。 它检测物体的距离非常小- 4cm。 我想增大它。 有什么方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tarun、
好的、这并不是太糟糕、但正如我说过的、达到这个值可能很困难。
基本上、此时您需要对 TRF7970ATB 上的天线进行重新调优、以获得高 Q 值。 这将需要您访问网络分析器。 您应该以大约18为目标的 Q 值为目标、以最大限度地扩大 ISO15693的覆盖范围。
您应参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/sloa135a/sloa135a.pdf
和本文档的第10节: http://www.ti.com/lit/ug/slou372a/slou372a.pdf
编辑:为了向我的答案添加一点背景信息、基本上为了增大 ISO15693的距离、您希望使天线对 ISO15693标签响应更加敏感。 由于 ISO15693运行在一个相当窄的带宽上、您还可以减少读取器上的带宽(TRF7970A)、这会增加 Q 值。 ISO15693是此类范围扩展的理想技术、因为它能够缩小您的读取器带宽。 借助高 Q 天线、您可以相当轻松地获得超过5cm 的范围、10cm 的范围、并且在很大程度上这将取决于您的标签和读取器的天线尺寸(并且它们的比例是其中的一部分、 因此、即使两个尺寸都很小、方形与方形也是一种相当好的设置。。。。。。。。。。因此、在重新调整天线后、您需要评估读取范围、如果不符合您的要求、则根据结果 (您达到的 Q 因子和范围)、您可能需要使用外部天线。 幸运的是、TRF7970ATB 已经有一个用于外部天线的 U.FL 连接器、因此这不会太难做到。
关于3.3V 与5V、无需担心、只要您为 TRF7970ATB 提供 VCC = 3.3V、一切都很好。 TRF7970ATB 上有一个升压转换器、它接受3.3V 电压并将其提升至5V、用于 TRF7970A! )