This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970ATB:扫描器的范围

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/578813/trf7970atb-range-of-the-scanner

器件型号:TRF7970ATB

我正在将 TRF7970ABP 用于我的项目。 它检测物体的距离非常小- 4cm。 我想增大它。 有什么方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tarun、

    您希望将其增加多少范围? 再增加1-2cm? 再增加5厘米? 再增加20cm?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    越好!
    但我正在寻找10-15cm 的总范围。 因此、增加了5-10cm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tarun、

    好的、这很困难、但可能不是不可能的。 我最初忘记问、但您使用的标签有多大? 以及什么标签技术? 是 ISO15693吗?

    由于 TRF7970ATB 天线的尺寸、甚至很难达到10cm。 通常、您需要更大的天线来获得如此大的覆盖范围。 在正极侧、TRF7970ATB 被设计成5V 运行、这对于最大程度地扩大读取范围非常重要。

    请告诉我标签尺寸和标签技术的详细信息、我可以告诉您是否可能以及您需要做什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标签类型为 ISO15693 5*5厘米。
    我还有一个问题:我将使用3.3V 电源为我的 cc3200供电、但扫描仪的工作电压为5V。 我应该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    好的、这并不是太糟糕、但正如我说过的、达到这个值可能很困难。

    基本上、此时您需要对 TRF7970ATB 上的天线进行重新调优、以获得高 Q 值。 这将需要您访问网络分析器。 您应该以大约18为目标的 Q 值为目标、以最大限度地扩大 ISO15693的覆盖范围。

    您应参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/sloa135a/sloa135a.pdf

    和本文档的第10节: http://www.ti.com/lit/ug/slou372a/slou372a.pdf

    编辑:为了向我的答案添加一点背景信息、基本上为了增大 ISO15693的距离、您希望使天线对 ISO15693标签响应更加敏感。 由于 ISO15693运行在一个相当窄的带宽上、您还可以减少读取器上的带宽(TRF7970A)、这会增加 Q 值。 ISO15693是此类范围扩展的理想技术、因为它能够缩小您的读取器带宽。 借助高 Q 天线、您可以相当轻松地获得超过5cm 的范围、10cm 的范围、并且在很大程度上这将取决于您的标签和读取器的天线尺寸(并且它们的比例是其中的一部分、 因此、即使两个尺寸都很小、方形与方形也是一种相当好的设置。。。。。。。。。。因此、在重新调整天线后、您需要评估读取范围、如果不符合您的要求、则根据结果 (您达到的 Q 因子和范围)、您可能需要使用外部天线。 幸运的是、TRF7970ATB 已经有一个用于外部天线的 U.FL 连接器、因此这不会太难做到。

    关于3.3V 与5V、无需担心、只要您为 TRF7970ATB 提供 VCC = 3.3V、一切都很好。 TRF7970ATB 上有一个升压转换器、它接受3.3V 电压并将其提升至5V、用于 TRF7970A! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了这些 PDF。 我的团队对这一概念了解不多。 我们也不知道网络分析器。 我认为我们很难做到这一点。
    固定外部天线是否更容易?

    如果我使用最大电流为2A 的适配器而不是2节 AA 电池为 cc3200供电、是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarun、

    如果是这样、您应该研究外部天线。 查看您是否可以找到一个现成的连接器、它提供中心频率= 13.56MHz、Q 因数16+(18是理想选择)、并具有 U.FL 连接器(或一种简单的方法)。 根据尺寸、我现在的目标是比您更大的东西。 对于平均尺寸、可能会像8cm x 5cm? 这涉及信用卡大小、可以正常工作。 但是、您可以增大、例如15cm x 10cm 也可以工作。 一般而言、较大的天线应有助于提高读取范围。 如果价格合理、您可能想要尝试几种方法、看看它们的表现如何。 我认为、根据您的标签尺寸、这些范围可以很好地发挥作用。

    请不要过于字面上理解尺寸、因为我不知道现成天线的市场、所以我只是想提出我认为从射频角度来看效果会很好的尺寸、不能保证这些确切尺寸在现成的天线上随时可用。 我只是想让大家大致了解一下要查看的尺寸、这样当您看到尺寸时、您就可以了解可以使用的尺寸。

    如果您要将 U.FL 连接器用于外部天线、则只需拆下 C27/C28 (尝试移动它们以便在需要时重新焊接它们)、然后将断开 PCB 天线、以便您可以改用 U.FL 天线。

    对于 CC3200电源、我无法这么说。 我会询问他们这方面的信息-同时请告知他们您的硬件设置(LaunchPad/EVM、定制板等-如果是定制板、您使用的电源器件可能也会有所帮助...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ralph 的帮助。 我将查找这些天线、并尝试在我的系统上修复它们。

    我使用的是 CC3200LAUNCHXL 和额定电压为12V/2A 的适配器、我将使用稳压器进行降压。