This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:通过 SPI 将 CC2500与 STM32F 连接

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/574406/cc2500-interfacing-cc2500-with-stm32f-via-spi

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件: SimpliciTI

您好!

我正在尝试通过 SPI 将 SMT32-Discovery 板连接到 CC2500。 此处 SPI 配置为中断模式。 当我尝试使用 TI 网站上提供的示例的应用层时、C2500的 STM32在配对时遇到低级 AM 问题。

这些是正在执行的步骤序列

1.终端设备通电后、数据集线器在 SYNC 引脚上接收外部中断并启动加入网络接口。

2、之后模式更改为 NWK_PROCLink 并保持此模式。

这不会进入广播模式。

请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandilya、

    听起来您已经将 SimpliciTI 移植到了 STM 处理器、这是正确的吗? 您是否已经测试过您是否可以在基于 TI 的解决方案上复制相同的行为?

    /TA