请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2500 主题中讨论的其他器件: SimpliciTI
您好!
我正在尝试通过 SPI 将 SMT32-Discovery 板连接到 CC2500。 此处 SPI 配置为中断模式。 当我尝试使用 TI 网站上提供的示例的应用层时、C2500的 STM32在配对时遇到低级 AM 问题。
这些是正在执行的步骤序列
1.终端设备通电后、数据集线器在 SYNC 引脚上接收外部中断并启动加入网络接口。
2、之后模式更改为 NWK_PROCLink 并保持此模式。
这不会进入广播模式。
请帮助我解决此问题。