您好!
我对 TRF7970的3个内部稳压器(VDD_X、VDD_RF、VDD_PA)有疑问。
在数据表中、注意到 EN 引脚变为高电平后3个稳压器打开。 (EN2引脚接地;VIN=3.3V)
现在、我在电路中注意到、在 EN ->高电平之后、只有 VDD_X 和 VDD_A 开启、但 在 VIN 引脚上施加电压后、VDD_RF 立即开启。
è 您是否知道这是正常的、或者问题可能是什么?
è 因为我希望所有3个稳压器在 EN ->高电平之后都打开
非常感谢
此致
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 TRF7970的3个内部稳压器(VDD_X、VDD_RF、VDD_PA)有疑问。
在数据表中、注意到 EN 引脚变为高电平后3个稳压器打开。 (EN2引脚接地;VIN=3.3V)
现在、我在电路中注意到、在 EN ->高电平之后、只有 VDD_X 和 VDD_A 开启、但 在 VIN 引脚上施加电压后、VDD_RF 立即开启。
è 您是否知道这是正常的、或者问题可能是什么?
è 因为我希望所有3个稳压器在 EN ->高电平之后都打开
非常感谢
此致
Chris
已理解-因此您在这里根本不使用 VDD_X -
这是我看到的-原理图可以再重新绘制一些,以便更容易阅读,但它是您的-所以您的电话:)
MOD 引脚被拉高至3.3VDC、如果您实际上希望在某个点使用 DM0、则应通过1k 和连接到 MCU 的引脚拉低。
还建议 ASK/OOK 引脚具有1k 下拉电阻-可能在10k 时工作、但如果存储器正常工作、这应该是一个较强的下拉电阻
SPI 线路上的电阻器不是必需的- R74、R75、R76、R79和 MOD 引脚上的 R71 -不确定您为什么要将它们放置在其中
VIN 需要大容量和高速旁路电容器-实际上、您的设计中应该有五对电容器(在 VDD_X、BG、VDD_PA/VDD_RF、VDD_A 和 VIN 上)
我看到您已经介绍了其中的大部分内容、但未针对 Vin 显示任何内容、VDD_X 上仅显示1uF
您的线条图-尤其是 I/O_3和5的处理不清楚。 通常、对于具有 SS 的 SPI、这些引脚保持断开状态、您可以使用 VDD_X 来简单地保持 I/O 电源轨正确。
我无法看到整个匹配网络-请查看下面我所附的内容。
随附的是具有 SS 的 SPI 的参考原理图和布局
e2e.ti.com/.../TRF79x0ATB_5F00_SCH_5F00_C.pdf
e2e.ti.com/.../TRF7970ATB_5F00_PCB_5F00_D.pdf
此外、由于您使用的是分离轨(这可以完成)-以下是有关这一点的良好应用手册