您好:
我正在尝试使用连接到一个 RFID_ID3LA 的16根天线为鼠标的跟踪系统。
我想知道是否可以将 PE42440用于频率为125kHz、 电感为1.33mH 的天线?
我还可以使用 Raspberry Pi 来提供 GPIO、而不是使用 MSP430吗?
PE42440是否有破孔;如果没有、我如何将其焊接在电路板上?
以及正确传输数据需要多长时间(最短时间)才能打开此 RFID?
提前感谢
Omid
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我正在尝试使用连接到一个 RFID_ID3LA 的16根天线为鼠标的跟踪系统。
我想知道是否可以将 PE42440用于频率为125kHz、 电感为1.33mH 的天线?
我还可以使用 Raspberry Pi 来提供 GPIO、而不是使用 MSP430吗?
PE42440是否有破孔;如果没有、我如何将其焊接在电路板上?
以及正确传输数据需要多长时间(最短时间)才能打开此 RFID?
提前感谢
Omid
Josh -
我看到这个问题(e2e.ti.com/.../178349) (多路复用多个 RFID 天线)与我的问题非常相似、与使用 PE42440相关、我认为我可能能够解决这个问题。
但无论如何、感谢您的回复、
Omid
老实说-我不确定、我没有在134.2kHz 下描述该器件的特性、原因有以下几个:
这是一个50Ohm 开关、通常情况下、用于 RFID 的 LF 发送器的阻抗不匹配为50ohm。
2、这台交换机的性能 由 Peregrine 低至50MHz、我在13.56MHz 下对它进行了自己的特性描述、并将数据经过它们进行完整性检查。
如果您需要 LF 多路复用器-附加的示例是我针对基于 RI-STU-MRD1的解决方案做了一段时间的回事。 简单继电器工作正常。