This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 PE42440多路复用 RFID ID3LA 天线(125kHz 和1.33mH)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: RI-STU-MRD2, TRPGP40ATGC, TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/571486/multiplexing-multiple-rfid-id3la-antennas-125khz-and-1-33mh-with-pe42440

主题中讨论的其他器件:RI-STU-MRD2TRPGP40ATGCTMS3705

您好:


我正在尝试使用连接到一个 RFID_ID3LA 的16根天线为鼠标的跟踪系统。

我想知道是否可以将 PE42440用于频率为125kHz、 电感为1.33mH 的天线?

我还可以使用 Raspberry Pi 来提供 GPIO、而不是使用 MSP430吗?

PE42440是否有破孔;如果没有、我如何将其焊接在电路板上?

以及正确传输数据需要多长时间(最短时间)才能打开此 RFID?

提前感谢

Omid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omid-  

    在此论坛上、我们支持基于 TI 和 TI 的产品、您未使用这些产品。

    如果您有兴趣使用 TRPGP40ATGC 和 RI-STU-MRD2或 TMS3705等134.2kHz TI LF 产品、请返回论坛。  

    在本应用中、一般不应使用125kHz 或 FDX 标签、它们在各个方面都不如 TI LF (其运行频率为134.2kHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh -


    我看到这个问题(e2e.ti.com/.../178349) (多路复用多个 RFID 天线)与我的问题非常相似、与使用 PE42440相关、我认为我可能能够解决这个问题。

    但无论如何、感谢您的回复、

    Omid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老实说-我不确定、我没有在134.2kHz 下描述该器件的特性、原因有以下几个:

    这是一个50Ohm 开关、通常情况下、用于 RFID 的 LF 发送器的阻抗不匹配为50ohm。

    2、这台交换机的性能 由 Peregrine 低至50MHz、我在13.56MHz 下对它进行了自己的特性描述、并将数据经过它们进行完整性检查。

    如果您需要 LF 多路复用器-附加的示例是我针对基于 RI-STU-MRD1的解决方案做了一段时间的回事。 简单继电器工作正常。

    e2e.ti.com/.../Microreader-Multiplexer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Josh 的回复。

    Omid