请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152H 大家好、我在2015年重复一个问题-有标记为"已解决"、但没有提供洗浴、因此、再说一次:
我想知道适用于 TI NFC IC (RF430FRL152H)的 ISO15693 Android 命令格式是否正确?
正如我看到的、 Android 和 TI 标签读取器(TRF7970AEVM)之间的 ISO15693命令格式略有不同。
当我在 PC 上使用 TI 标签读取器时、发送"1802aa07xxxx"等自定义命令没有问题、
但是、当我 通过 Android 智能手机发送自定义命令"1802aa07xxxx"时、Android 响应代码为"0x0101"、 这意味着不 支持该命令。
为供您参考、
当我通过 Android 智能手机发送 Get systme informaion 命令"2b00"时、我可以获得正确的响应代码而不会出现错误。
使用 CR95FH 模块时-会适当执行自定义命令(0x04内部-读取/写入命令)
我很困惑 ISO 命令格式 如何适应 Android 系统。
如果 sombody 知道、请为 Android 提供正确的 ISO15693 TI 命令格式。
谢谢
Marek