This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL125H Android.NFC 库自定义命令实现

Guru**** 2569925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/758966/rf430frl152h-rf430frl125h-android-nfc-library-custom-commands-implementation

器件型号:RF430FRL152H

大家好、我在2015年重复一个问题-有标记为"已解决"、但没有提供洗浴、因此、再说一次:

我想知道适用于 TI NFC IC (RF430FRL152H)的 ISO15693 Android 命令格式是否正确?

正如我看到的、 Android 和 TI 标签读取器(TRF7970AEVM)之间的 ISO15693命令格式略有不同。

当我在 PC 上使用 TI 标签读取器时、发送"1802aa07xxxx"等自定义命令没有问题、

但是、当我  通过 Android 智能手机发送自定义命令"1802aa07xxxx"时、Android 响应代码为"0x0101"、 这意味着不 支持该命令。

为供您参考、

当我通过 Android 智能手机发送 Get systme informaion 命令"2b00"时、我可以获得正确的响应代码而不会出现错误。

使用 CR95FH 模块时-会适当执行自定义命令(0x04内部-读取/写入命令)

我很困惑 ISO 命令格式 如何适应 Android 系统。

如果 sombody 知道、请为  Android 提供正确的 ISO15693 TI 命令格式。

谢谢

Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marek、

    我们不控制 Android 对命令的支持。 这是一个 Android 开发人员问题。 在我看来、TI 命令似乎不受 Android 支持、因为它是专有的。 这不是我们可以控制的事情。