This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 可选输出功率电平

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/756148/trf7970a-trf7970a-selectable-output-power-level

器件型号:TRF7970A

您好、专家、

我还有一个来自客户的问题,关于可选输出功率级别,我们只有两个选项:+20dBm 或+23dBm ?

数据表显示。 '当使用5V 电源时、发送器具有等效于50 Ω 负载的100mW (+20dBm)或200mW (+23dBm)的可选输出功率水平。'  

问题是,例如,如何设置0dBm 或+10dBm……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isogai、您好!

    降低输出功率的一种方法是降低 VDD_RF 电压、该电压可降至2.7V。

    除了数据表中的3.3V 表之外、我无法提供不同电压电平的数据。

    如果需要进一步减少、 则可以解决 TX 路径中的衰减器网络。

    此致、

    Helfried