This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2595EVM:CC2595EVM 输出第2次谐波

Guru**** 2642435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/599060/cc2595evm-cc2595evm-output-2nd-3rd-harmonics

器件型号:CC2595EVM
主题中讨论的其他器件:CC2595

你(们)好

我们正在使用 EVM 评估 CC2595。

我们知道 CC2595会产生谐波。(第2次、第3次、...)

对于将使用 CC2595 EVM 测量的谐波、假设主频带(2.4GHz)的谐波电平是多少?

例如、

IF 输出0dB (2.4GHz)、?dB (二次谐波)、?dB (三次谐波)

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na Na:

    谐波的辐射水平取决于许多因素、包括特定设计的天线性能。

    正如 TA 在这里写道: e2e.ti.com/.../597812 ,遵循参考设计(原理图和布局)以实现良好的性能并满足法规要求至关重要。

    谢谢、
    Fredrik