Other Parts Discussed in Thread: CC2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2595EVM 主题中讨论的其他器件:CC2595
你(们)好
我们正在使用 EVM 评估 CC2595。
我们知道 CC2595会产生谐波。(第2次、第3次、...)
对于将使用 CC2595 EVM 测量的谐波、假设主频带(2.4GHz)的谐波电平是多少?
例如、
IF 输出0dB (2.4GHz)、?dB (二次谐波)、?dB (三次谐波)
贝斯特雷加兹