This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:温度问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, TMS37157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/595679/tms3705-temperature-issues

器件型号:TMS3705
主题中讨论的其他器件: TMS37157

您好!

我们在汽车环境中使用 TMS3705A、并且存在一些问题。

我们遇到的一个问题是、当它变冷时、范围有限。   我们可以在20°C 时得到大约5英寸的尺寸、但在-20°C 时可以得到小于1英寸的尺寸、在-40°C 时可以得到大约0.5英寸的尺寸。  此外、我看到的噪声会变得比温噪声严重得多。

发生这种情况的原因是什么?我如何解决?

另一个问题是、我获得的波形与数据表中所述的波形不同、而且在没有 RFID 标签的情况下、我将获取数据?

在有关使用"TMS3705A1DRG4用于 TI 低频只读和读/写应答器"的文档说明中、我无法获取测试设置是如何完成的波形?  我可以看到充电、但没有放电。

任何帮助都很好。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、您好!

    我已经向产品团队提交了有关低温下预期行为的查询。

    您所指的是什么文档? 您能否提供 TI 文献编号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    产品团队提出的其他问题:

    • 这是新设计还是正在运行的应用? 如果是新设计、我们建议使用最新版本的产品:TMS3705D
    • 报告的问题是单个器件存在还是多个器件存在可重复性?
    • 您能否为我们提供您所指波形的屏幕截图?
    • 您能否提供电路原理图? 如果需要、我们可以通过 E2E 朋友机制私下交换原理图。

    我们在低温下未发现此器件的问题、我们将尝试帮助您调试该问题、以发现问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    这是一种取代 RI45538的新设计。  我们无法使用 D 版本、唯一可用的芯片是 A 和 B

    所有组装的单元都存在此问题、并且在寒冷条件下都以相同的方式工作。  甚至制造商数据也会显示问题。

    我可以提供所需的任何信息、但由于应用的性质、如果您能让我知道如何操作、我希望将其私下发送。

    我将把一个演示板组合在一起、将 TMS3705与任何其他电路隔离、以了解它的工作原理、我可以使用一些代码吗?

    不是我的代码(我已被采购公司单独雇用来调查和纠正此问题)、我无法访问任何其他代码。  

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、您好!

    TMS3705不是 RI45538的插件位置、听起来好像此应用使用 RI-STU-MRD1不正确?

    从 RI45538迁移到 TMS3705时、需要完全更改天线、固件和原理图。 您是否知道到目前为止已完成了多少工作?

    我已向您发送了一份 E2E 朋友申请、以便我们可以通过私人渠道接收和查看原理图。

    固件方面、您可以查看本指南中提供的基站项目、这些项目可能还提供其他有用的配套资料: www.ti.com/.../swra309a.pdf -例如、基站电路板原理图包括 TMS3705。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确答案 TMS3705不是 RI45538的直接替代产品。 该制造商确实保留了旧设计中的一些物品、并将其重复使用。
    它们保留了天线设计、因为它们保留了发送器(充电)侧。 处理器是新固件的新处理器。 该设计在大多数器件上都适用、但在20°C 时的覆盖范围不足约为5英寸。 当设计变冷(-20C -40C)时、范围会减小到小于0.5英寸。 我已经阅读了很多应用手册、并将演示板基于其中一个。 我发现 TMS37157具有演示板、软件、看起来是一个更好的芯片。
    我将把我的信息一起发送给您。
    谢谢、
    Rob