Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, TMS37157
主题中讨论的其他器件: TMS37157
您好!
我们在汽车环境中使用 TMS3705A、并且存在一些问题。
我们遇到的一个问题是、当它变冷时、范围有限。 我们可以在20°C 时得到大约5英寸的尺寸、但在-20°C 时可以得到小于1英寸的尺寸、在-40°C 时可以得到大约0.5英寸的尺寸。 此外、我看到的噪声会变得比温噪声严重得多。
发生这种情况的原因是什么?我如何解决?
另一个问题是、我获得的波形与数据表中所述的波形不同、而且在没有 RFID 标签的情况下、我将获取数据?
在有关使用"TMS3705A1DRG4用于 TI 低频只读和读/写应答器"的文档说明中、我无法获取测试设置是如何完成的波形? 我可以看到充电、但没有放电。
任何帮助都很好。
谢谢你