Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, TRPGR30ATGC, TMS37157
主题中讨论的其它部件:TMS3705、 TMS37157
我们使用 TMS3705开发和销售解决方案、以读取 TRPGR30ATGC。 最初、我只发送充电并等待应答、这起作用了。
现在、我们希望在产品中使用 TMS37157、但使用相同的代码读取这两个代码时遇到了问题。
问题可能是 TRPGR30ATGC。 ´s TRPGR30ATGC 的数据表、我们可以看到它是一个单页只读标签、但我的标签声音有更多页。
要在我的解决方案中使用 TMS37157、我只需添加命令来阅读第3页。 (我创建了其他 CRC 类型、我负责销售 CRC 的使用方式。
使用此行、我无法读取 TRPGR30ATGC 标签。 我可以读取 TMS37157和其他类型的标签(例如,24和32 mm 的 Ampole),但只能读取 TRPGR30ATGC 不起作用。
我的实验中也有 MICROREADER、我用它来进行更多测试。
使用 MICROREADER SW2.21时、我发现 TRPGR30ATGC 有问题。
查看:
为什么我的 TRPGR30ATGC 中有多个页面??
最后、我读取 scbu020 doc 和 See 命令以读取多页标签中的 ID 标签、因此我将命令更改为:
因此、我可以工作、但距离性能不佳。
最初我想知道 TRPGR30ATGC 是否有问题、因为 TRPGR30ATGC 的数据表仅显示一页。