主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H
因此、我将编写一个 Android 应用、该应用将与 RF430FRL152通信、以便记录来自定制传感器的数据样本。 我已经遇到了几个开源应用程序、我已经成功地编译和运行了这些应用程序。 现在、我将代码与数据表进行组合、尝试了解 ISO 15693协议。 我的问题我找不到用于确定从何处读取或写入的块 ID 的详细信息。 我希望有人能向我指出正确的数据表。
这些都是最有帮助的、但我似乎缺少一些东西。
http://www.ti.com/lit/ds/slas834c/slas834c.pdf
http://www.ti.com/lit/ug/slau603a/slau603a.pdf 传感器信息在采样后可找到。 但是、您如何知道什么是值? 写作呢?
示例 ISO 8字节 Blk 编号与 ADC1和 ADC0等相同。 4字节 Blk 编号页和字节8/4字节的数字会发生变化、但我不确定它们的含义。
此外、如果执行寻址读取或写入操作、是否对同一个表中列出的地址执行此操作? 例如、ADC0传感器配置寄存器位于地址0xF87A、这是要写入的地址吗?