您好!
我们在设计中使用了 TRF7970器件。 我们在调优中发现了一些问题。
我找不到在滤波器电路中计算电容器和电感器值的任何指导。 请提供指导。
下图有助于解释该问题。
向我们提供在考虑 以下原理图的情况下进行调优的步骤。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Preethi、
您以红色突出显示的电路是 TRF79xx 匹配网络、它创建了50欧姆点、您可以在其中连接一个调谐为50欧姆的天线。 这种匹配网络已在数百种设计中使用、实际上更有可能是数千种设计中使用、没有任何问题。
查看您的 TRF7970A 原理图、我看到了几个问题、包括一个可能会解释您糟糕的射频性能的大型问题:
VDD_X 电容器的问题可能是导致射频通信问题的原因。 请纠正此问题、然后再次尝试测试系统。
您好 Preethi、
我从未在这样的串联配置中使用过频谱分析仪。 我不知道这是不是一个有效的衡量标准、但这里的另一位专家可能会在某个时候发表评论。
通常使用示波器探测天线或通过使用探针和接地线形成环路来创建拾取线圈、以评估射频场的强度。
要测量天线匹配网络中的信号、请参阅: e2e.ti.com/.../4336.TRF79xxA_5F00_Test-points_5F00_05_5F00_2013.pdf
对于您的其他问题:
1) 1)平均电流消耗信息可在 TRF7970A 数据表第20页的第6.3.3节中找到
2) 2)是的、在尝试节能时、建议在不轮询标签时这样做。
3) 3)是、您可以更改轮询/收听时间。 轮询时、您只需在标签回复轮询命令所需的保护时间+时间内将 RF 字段保持开启状态、因此这通常是非常短的时间。 只有当您收到标签回复并希望阅读时、您才需要延长 RF 字段的打开时间。
4) 4)您只需轮询您希望激活的标签类型
5) 5)请参阅我们的示例固件、了解每个标签技术的寄存器配置:
NDEF 格式 NFC/RFID 标签:
–固件: http://www.ti.com/lit/zip/sloa227
-应用手册: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa227
非 NDEF 或专有 RFID 标签:
您好,
对于无源标签检测、我们必须处于全功率模式或半功率模式、对吧? 因此、轮询时间的缩短和相应的监听时间的缩短会导致节能。
百分比是否表示特定标签类型的最短时间? 例如:如果我使用4类无源标签(标准 B)、那么 y 最短轮询时间必须为2%、而收听时间必须为500ms 的88%、对吧?
此外、为什么我应该为有源器件提供轮询时间? 我们为无源标签的供电提供轮询时间、并为响应提供倾听时间? 那么、只听就足够有源器件了、对吧?
如果是、我可以在断电模式下运行它、知道吗? 如 http://www.ti.com/lit/ds/slos743l/slos743l.pdf 所示
因此、对于有源器件检测、我可以将器件置于断电模式、即、当器件检测到高于阈值的射频字段并在进入对等模式后立即将其用作目标并使其唤醒? 为什么需要轮询和倾听?
此外、如果希望我的器件同时用于主动检测和被动标签检测、例如在读取器/写入器模式和对等模式下、那么我需要轮询我的器件知道吗? 那么它无法在断电模式下运行?
2.目标模式下有两种模式,即被动目标和主动目标。 我的器件可以用作无源目标方吗? 您能否举一个示例应用?
3.我无法理解 IRQ 线路上升。
根据我的理解、IRQ 以两种模式上升:A。当它检测到 RF 场时、IRQ 线路在振荡器部分稳定后升高。
b. MCU TX 完成时。
但我无法理解第二个问题。 在 SS 线路变为高电平后 IRQ 上升。 为什么它应该升高? 如果它保持低电平,这样我们就不会浪费一个切换...
请解释波形:
它类似于:
我无法理解通过空气掩膜、Inventry 命令等
它们是什么? 何时发送?
IRQ 上升的确切时间?
请帮助、因为我是设计新手。
您可以将 I/O_1和 I/O_2直接连接到 VDD_I/O、或在其中的每条线路上使用10k 上拉电阻器。 VDD_I/O 通常最好连接到 VDD_X、您将其连接到3V3...这是可以的、但不能利用板载稳压器、您无法关闭该稳压器。 (回答您的第二个问题)
在原理图中、您仅显示 VDD_X 连接到0.1uF 电容器。 它需要0.1uF 的电容和至少1uF 的电容(我们在大多数基准中使用2.2uF 的电容)-在您的设计中、应该有五对这类电容。
请参阅此处随附的 TRF7970ATB 参考设计原理图(请遵循该原理图)-