This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NFC 工具

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/606389/nfc-tool

主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

我尝试解决问题。

但我现在陷入困境。

请给我建议。

 

情况如下。

硬件:MPS430F5529和TRF7970ATB  (MSP-FETFlash 仿真工具)

  软件:项目 F5529EXP_TRF7970A_All_NFC_MODE

  显示 LCD: TRF7970A NFC

               P2P CE RW

               版本1.03.00

 显示 LED:LED1、2、3 (红色、橙色、绿色)全部熄灭 PAD3 (GUI)亮起

标签:Tag-it tmHF-1

3.NFC 工具版本1.7

已连接 FW 版本1.03.00 (正确显示)

 NFC 7970 RW 配置选项卡选择

    TRF7970 RW 配置:ISO15693 26.48

      读/写器选项卡选择

          我在 TRF7970ATB 附近输入了一个标签

          但是 RW 状态和标签内容不是什么。

          没有变化。

 

我希望我可以读取和写入标签。

我弄错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 MSP430F5529实验板、您是否在 P2.0和 P4.0之间有跳线?

    例如: