This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650STK:代码中的哪个部分用于将信标从协调器发送回器件以进行关联?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/604964/rtos-cc2650stk-where-part-in-code-is-located-to-send-the-beacon-back-from-coordinator-to-device-to-associate

器件型号:CC2650STK

工具/软件:TI-RTOS

大家好!

我使用 IEEE802.15.4的 Mac 堆栈与非信标网络一起工作、将器件与协调器关联的方案就是这个

我一直在寻找所有802.15.4 API、当来自器件的信标请求出现时、似乎没有任何功能可执行。 我找到了设置为协调器的器件、当我调试以查找信标器件的执行位置时、代码不会显示所查找的状态。

有什么帮助吗?

提前感谢

右侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、右侧、

    当传感器器件启动且没有存储在 NV 中的任何先前网络信息时、它会执行活动扫描。 活动扫描所做的是发送信标请求、并等待通过 CONFIG_SCAN_DURATION 配置的设置时间来发送信标。 当传感器接收到信标时、会执行 beaconNotifyIndCb 回调。 此函数处理信标、以确保发送信标的协调器未被列入黑名单、具有相同的 PANID、并将其"关联许可"设置为 true。 如果满足这些条件、传感器器件会发出关联请求。