主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969、 DLP-7970ABP
我能够读取/写入 NFC 标签213、现在我正在尝试使用 RFID (MIFARE)卡执行同样的操作(读取/写入)。 我将 MSP430FR5969与 TRF7970A 模块(SPI 协议)搭配使用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我能够读取/写入 NFC 标签213、现在我正在尝试使用 RFID (MIFARE)卡执行同样的操作(读取/写入)。 我将 MSP430FR5969与 TRF7970A 模块(SPI 协议)搭配使用。
Anil、您好!
TRF7970A 的 MIFARE Classic 示例为 :http://www.ti.com/lit/pdf/sloa214
这不会演示标签写入、也不会在 MSP430FR5969上运行、尽管您可以移植代码。 如果您选择使用此端口、我建议您使用逻辑状态分析器、以便您可以调试应用手册中详细介绍的时序和步骤序列。
尊敬的 Ralph Jacobi:
void NFC_Type2_Read_4_Blocks (void); 此预定义函数在 Internet 2上可用从 NFC 标签读取数据、但我无法找到任何要从 RFID 卡写入/读取的函数。
另一件事是 、我将 MSP430FR5969与 TRF7970A 模块配合使用以连接 MIFARE 卡进行读取、这种正确的方法还是错误的?>或者任何预定义的代码都可以 用于写入和读取。 请指导我。
您好 Ralph、
我不必只使用 TRF7970A 板、我也可以使用 RFID_RC522 (keystudio)板进行读取和写入、但对于这个板、我也没有任何固件("嵌入式 C"代码)。 我不知道该板、该板对我是否正常?
无论如何、我想读/写一些数据到 RFID (MIFARE)卡中。 要求仅使用 MSP430FR5969和另一个有用的补充模块进行读取/写入。 因此、请给我提供任何解决方案。
谢谢、
Anil D.