This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:如何读/写 RFID 卡?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP430FR5969, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/604073/trf7970a-how-to-read-write-into-rfid-card

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969DLP-7970ABP

我能够读取/写入 NFC 标签213、现在我正在尝试使用 RFID (MIFARE)卡执行同样的操作(读取/写入)。 我将 MSP430FR5969与 TRF7970A 模块(SPI 协议)搭配使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    TRF7970A 的 MIFARE Classic 示例为 :http://www.ti.com/lit/pdf/sloa214

    这不会演示标签写入、也不会在 MSP430FR5969上运行、尽管您可以移植代码。 如果您选择使用此端口、我建议您使用逻辑状态分析器、以便您可以调试应用手册中详细介绍的时序和步骤序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph Jacobi:

    void NFC_Type2_Read_4_Blocks (void); 此预定义函数在 Internet 2上可用从 NFC 标签读取数据、但我无法找到任何要从 RFID 卡写入/读取的函数。  

    另一件事是 、我将 MSP430FR5969与 TRF7970A 模块配合使用以连接 MIFARE 卡进行读取、这种正确的方法还是错误的?>或者任何预定义的代码都可以 用于写入和读取。 请指导我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil、您好!

    您提到的功能是从标准类型2标签中读取-这不是 MIFARE Classic 的功能。 2类读取4块不适用于 MIFARE Classic。

    原则上、使用 MSP430FR5969没有任何问题、我们只是没有相应的代码示例。 您必须自行移植固件。

    关于移植、我强烈建议以与 Web 示例相同的时钟速度运行 MSP430 -即8MHz。

    此外、您还需要为此使用 TRF7970AEVM -在大多数仍在内部调查的情况下、DLP-7970ABP 存在一个问题、无法与 Mifare Classic 搭配使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我不必只使用 TRF7970A 板、我也可以使用 RFID_RC522 (keystudio)板进行读取和写入、但对于这个板、我也没有任何固件("嵌入式 C"代码)。 我不知道该板、该板对我是否正常?

    无论如何、我想读/写一些数据到 RFID (MIFARE)卡中。 要求仅使用 MSP430FR5969和另一个有用的补充模块进行读取/写入。 因此、请给我提供任何解决方案。

    谢谢、
    Anil D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil、您好!

    RC522不是 TI 器件、我们不以任何方式支持它。

    我已经为 TRF7970A 提供了我们的产品。 您可以将示例移植到 MSP430FR5969。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph J、

    好的、我会亲自尝试一下。 感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否能够使用 TRF7970A 模块读取/写入数据?