请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 尊敬的 TI 专家:
我正在寻找 CC2650支持 TI EVM 的1Mbps 和2Mbps 的示例代码。
请提供。
如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.