This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650的专有示例代码

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/569147/cc2650-proprietary-sample-code-for-cc2650

器件型号:CC2650

尊敬的 TI 专家:

我正在寻找 CC2650支持 TI EVM 的1Mbps 和2Mbps 的示例代码。

请提供。

如果您有任何问题、请告诉我。

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaka、

    目前、我们尚未在 CC2650上发布 除 GenFSK 高达500kbps 和 BLE 模式之外的其他模式的示例。 如 需更多信息、请联系您当地的 TI 代表。

    此致、

    Srividya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SVS:

    感谢您的回答。
    我明白了。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srividya、

    我还想了解有关 CC2650上2Mbps 模式的信息、并向您发送了一份包含更多详细信息的朋友请求。 我不确定应该联系谁。

    谢谢、
    苏丹