This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-EXP430FR6989, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/568523/rf430frl152h

主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HMSP-EXP430FR6989RF430FRL152HEVM

您好!

我想问您我有什么问题。  

我手中有 RF430FRL152H 评估板和其他不同的板、如(MSP-EXP430FR6989、MSPEXPF5529LP)。

我能否在 RF430FRL152HEVM 上使用这些调试器中的某个人在 RF430FRL152H 上进行调试、或者我必须购买 MSP430-FET?

我的问题还有其他解决方案吗?

另一个问题是如何在 CCS IDE 中检测目标器件(对于我来说,RF430FRL152H)?

提前感谢、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thanos -  

    在 CCS 中、您可以选择 RF430FRxxx 系列器件、然后使用下拉菜单选择-152H 型号。

    您将需要一个 JTAG FET (独立工具或 EXP 板上的 FET)。 该器件不支持 SBW、出于您的理解、创建了-FRL EVM 并将其称为 EVM、因为它没有板载调试器。 但是、它具有 JTAG 所需的板载电平转换器以及用于连接 FET 电缆的连接器。  

    请参阅此处的图4 =>