请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 您好 NFC/RFID 团队、
我的客户正在使用 TRF7970A 设计应用、他询问以下问题:
TRF7970A 支持的 ISO15693标准指定了+/- 424kHz 的子频带。 器件使用哪个子频带进行解调? 上下是什么?
如果器件仅使用一个子频带、是否建议优化所用子频带上的天线? 例如、如果器件使用的频率上限为424kHz、则天线应针对13.56MHz + 424kHz 进行优化。
谢谢。