This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 解调子频带

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/567699/trf7970a-trf7970a-demodulation-sub-band

器件型号:TRF7970A

您好 NFC/RFID 团队、

我的客户正在使用 TRF7970A 设计应用、他询问以下问题:

TRF7970A 支持的 ISO15693标准指定了+/- 424kHz 的子频带。 器件使用哪个子频带进行解调? 上下是什么?

如果器件仅使用一个子频带、是否建议优化所用子频带上的天线? 例如、如果器件使用的频率上限为424kHz、则天线应针对13.56MHz + 424kHz 进行优化。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于标签取决于读取器为载波频率加电、因此实际做法是将天线调谐到13.56MHz、Q 值为~16、适用于该协议、该协议可适应副载波响应。