This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970直接模式0用于 ASK 调制的无源标签

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/564993/trf7970a-trf7970-direct-mode-0-used-for-passive-tag-with-ask-modulation

器件型号:TRF7970A

您好,  

我们希望读取器和使用 ASK 调制的无源标签之间的通信更加稳定 。  

只有读取器具有 RFID TRF7970 IC 和无源标签我们不使用任何芯片,传统的桥式整流器和 ASK 运动技术正在使用中。  

您能告诉我们,哪个电路对于 TRF 芯片的 RX_IN 引脚来说是稳健的,用于解调从 TAG 接收的数据。

1.反馈电容分压器,我们想知道读取器和标签之间的距离是否不同,临界调制深度可以由 TRF 芯片解码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    我对您的应用并不是很清楚。 您说"我们不使用任何芯片的无源标签、使用的是传统的桥式整流器和 ASK 运动技术"、这是否意味着您没有遵循任何定义的 RFID 或 NFC 协议? 或者是否有您要尝试检测的标签、例如 ISO14443A、ISO15693等?

    关于 RX_IN 电路、我们在以下原理图中为此推荐了匹配网络: e2e.ti.com/.../TIDM_5F00_NFC_5F00_RW_5F00_TRF79x0ATB_5F00_SCHEMATIC_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 是的,我们使用自己的协议来调整和调整无源天线,以便将数字数据从无源标签传输到读取器。

    我已附上 TRF 原理图的一张图片,其中显示了 RXIN 信号,该信号进入 TRF 进行解调。

    RXIN 中的信号模式应该是什么、我们还需要 RXIN 中信号数据的可容忍调制深度、该深度可以由 TRF 芯片解码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您处于直接模式0、您的问题的答案是您将确定该值。

    下面是 DM0使用100%ASK 激活基于 ISO14443A 的专有卡并以106kbps 在848kHz 副载波上获得响应的示例、其中解调(数字化)响应来自 I/O_6引脚。 因此、您为 SOF、EOF、1和0创建的符号将决定其余的、因为这将由您的 MCU 解码