请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 大家好、
在使用 TRF7970A 的应用中、对于某些标签、RSSI 值为6-7、而在其他情况下、RSSI 值为2-3。 对于此收发器的 RSSI 值、什么被视为"可用或足够好"?
这里使用的是 ISO-15693。
提前感谢、
进行了比较
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.