This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:RSSI 值

Guru**** 2581495 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/590878/trf7970a-rssi-value

器件型号:TRF7970A

大家好、

在使用 TRF7970A 的应用中、对于某些标签、RSSI 值为6-7、而在其他情况下、RSSI 值为2-3。 对于此收发器的 RSSI 值、什么被视为"可用或足够好"?

这里使用的是 ISO-15693。

提前感谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    如果您完全获得 RSSI、这通常是标签能够通信的标志。 如果您尝试在单个事务中读取过多的数据、则2-3的 RSSI 只会影响我一点。 例如、读取多个块、以获得25个块、以获得100个字节。 然后、您可以看到信号可能在传输偶尔完成之前下降。 但是对于任何使用库存和读取/写入单块等命令的正常 ISO15693应用、这应该就足够了。

    6-7意味着您的连接非常强、并且出现任何通信错误的可能性很低。