您好!
我们在主板控制模式下使用 CC8521。 我们有用于控制 CC8521的 Sam4。
最近我们发现、如果我们不将 CC8521的 I2C 线路连接到 MCU/ADC 的 I2C 线路、CC8521将无法正常工作(传输不起作用(我们的无线通信不起作用))。
一旦我们将 CC82021的 I2C 线路连接到 MCU 的 I2C 线路、就可以正常工作。
由于我们未使用 CC8521的 I2C、因此我们不确定发生这种情况的原因。 我们希望 CC8521的 I2C 接地或上拉、并且通信正常。
请您帮助我们解决此问题吗?
谢谢
NEDA