This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc8521:CC8521

Guru**** 2536340 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/589903/cc8521-cc8521

器件型号:CC8521

您好!

我们在主板控制模式下使用 CC8521。 我们有用于控制 CC8521的 Sam4。

最近我们发现、如果我们不将 CC8521的 I2C 线路连接到 MCU/ADC 的 I2C 线路、CC8521将无法正常工作(传输不起作用(我们的无线通信不起作用))。

一旦我们将 CC82021的 I2C 线路连接到 MCU 的 I2C 线路、就可以正常工作。

由于我们未使用 CC8521的 I2C、因此我们不确定发生这种情况的原因。 我们希望 CC8521的 I2C 接地或上拉、并且通信正常。

请您帮助我们解决此问题吗?

谢谢

NEDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neda、

    您说您不使用 I2C、但您显然已连接信号以开始。 您能更详细地解释一下您的设置吗?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    正如我提到过的、我们不使用 I2C 与编解码器或 ADC 进行通信。

    我们有一个用于控制 CC8521的 MCU。

    在我们的电路中、我们设置 i2c 线将 d 连接到 GND、但这会导致问题。 在这种情况下、无线通信不起作用。

    一旦我们将 CC8521的 I2C 连接到电路中的 I2C 总线、它就开始工作。

    I2C 总线用于 MCU 与 ADC、LED 进行通信。

    谢谢

    NEDA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neda、

    如果您只保持 I2C 引脚未连接、会发生什么情况? 如果不使用引脚、这是建议的配置。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    如果我们将 I2C 连接到 I2C (MCU)、我们可以在主设备(软件狗)和从设备(带 MCU 的电路板)之间进行无线通信、但如果我们不连接 I2C 引脚、我们就无法进行无线通信。

    谢谢

    NEDA