This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 NFC/RFID 参考设计

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/634722/need-a-nfc-rfid-reference-design

主题中讨论的其他器件:TRF7970A

大家好、

客户对 NFC/RFID 有如下的应用问题:

他希望 通过  NFC 或 RFID 设计一个刷卡系统。 例如、有10人、每个人都有一张卡片。  

有10 个灯、它们的数字从1到10。

第一个人  滑动 卡片、然后1号灯打开、其他灯关闭。  

那么其他人可以等等。  

对于客户的应用、您是否会推荐合适的 NFC 或 RFID 器件以及类似的参考设计?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    我有点困惑。 向我轻扫意味着涉及到 MAG 条、而不是 NFC/RFID。 这只是一个使用的术语、还是它实际上是一个类似的应用?

    在任何情况下、连接 NFC/RFID 卡的最佳器件都是 TRF7970A。

    有关详细信息、请参阅此应用手册:www.ti.com/lit/pdf/sloa227