请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TRF7970A大家好、
客户对 NFC/RFID 有如下的应用问题:
他希望 通过 NFC 或 RFID 设计一个刷卡系统。 例如、有10人、每个人都有一张卡片。
有10 个灯、它们的数字从1到10。
第一个人 滑动 卡片、然后1号灯打开、其他灯关闭。
那么其他人可以等等。
对于客户的应用、您是否会推荐合适的 NFC 或 RFID 器件以及类似的参考设计?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师