This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:I2S 麦克风

Guru**** 2529000 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/631795/cc8530-i2s-mic

器件型号:CC8530

你(们)好 我有一些问题。

在我的系统中、我通过 PCM 麦克风连接到 AIC3204、而 AIC 3204连接到 CC8530。

实际上、我的系统用作 Tx 板。 和作为 Rx 板运行的 CC85xxDK 耳机板。

它工作良好。  

现在、我想将 I2S 麦克风直接连接到 CC8530。 因此我更改了纯路径选项( I2S mic :SPH0645LM4H-B)

但它不起作用。 请检查纯路径选项。

什么是错误?

这是我的系统选项(Tx)

这是 Rx (85xxdk 耳机)

这也是麦克风信息。

我已经使用示波器检查时钟速率和波形

这是 Tx 波形(cc8530 I2S)

最后、这是 Rx 波形(cc8530 I2S)

请检查我的问题。 我甚至不知道问题是什么。

感谢您阅读我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人在听吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们无法提供除默认配置之外的其他支持。 由于您有一个有效的实施方案、我建议您继续使用该方案。

    祝你一切顺利