请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC8530 你(们)好 我有一些问题。
在我的系统中、我通过 PCM 麦克风连接到 AIC3204、而 AIC 3204连接到 CC8530。
实际上、我的系统用作 Tx 板。 和作为 Rx 板运行的 CC85xxDK 耳机板。
它工作良好。
现在、我想将 I2S 麦克风直接连接到 CC8530。 因此我更改了纯路径选项( I2S mic :SPH0645LM4H-B)
但它不起作用。 请检查纯路径选项。
什么是错误?
这是我的系统选项(Tx)
这是 Rx (85xxdk 耳机)
这也是麦克风信息。
我已经使用示波器检查时钟速率和波形
这是 Tx 波形(cc8530 I2S)
最后、这是 Rx 波形(cc8530 I2S)
请检查我的问题。 我甚至不知道问题是什么。
感谢您阅读我的问题。