This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970AEVM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/629125/trf7970a-trf7970aevm

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2DLP-7970ABP

当我们以恒定(间隔)时间对 Tag-it HF-I 进行库存测试时

(例如100msec)使用 TRF7970AEVM (SPI)时、我们有时会遇到 EVM 冻结的情况。

当我们将标签移离天线、然后再次将其放在天线上时、就会出现这种症状。

 

我们认为以下字符串是原因之一。   

 

Trf797xStopDecoders();//在 TX 之后复位 FIFO

Trf797xReset();

              Trf797xResetIrqStatus();

              IRQ_CLR;

            }

            否则 if (* IRQ_STATUS = BIT6)

            {   // RX 标志意味着 EOF 已经被接收

              //未读字节的数量位于 FIFOstatus 寄存器中           

            if (Rx_ERROR_FLAG = 0x02)

            {

                I_reg = 0x02;

                返回;

             }

 

              *IRQ_STATUS = FIFO_CONTROL;

              Trf797xReadSingle (IRQ_STATUS、1);

 

 

我们是否可以移除以下部件、是否有任何负面影响?

否则、请告诉我如何解决这类问题。

 

秘书长的报告

    if (Rx_ERROR_FLAG = 0x02)

    {

        I_reg = 0x02;

        返回;

    }

秘书长的报告

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、您好!

    TRF7970AEVM 用于对具有 ISO15693标签的 TRF7970A 进行基本评估、而不是您描述的特定测试。 较新的固件库用于应用特定的评估和测试、就像这样。 自2011年以来、TRF7970AEVM 固件尚未涉及、不受支持。 我不知道这种变化的影响。 此外、TI 不再销售 TRF7970AEVM。

    我建议将我们的 RFID 读取器示例用于 MSP-EXP430G2 LaunchPad 和 DLP-7970ABP BoosterPack。 您可以从以下网址阅读详细信息并下载代码: e2e.ti.com/.../493678

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冈崎-圣-  

    此外-

    仅从时序角度:

    如果要进行16个插槽的库存、每个插槽大约需要~6mSec (无线)、并选择高标签数据速率和4个数据编码中的1个。 ~6mSec x 16个插槽=~96mSec……这将不会考虑其他处理开销。  

    如果执行低标签数据速率、每个插槽的时间增加到~18mSec、则总时间(同样没有考虑其他处理开销)增加到~288mSec。  

    这两种情况都没有考虑到碰撞仲裁、因此每100mSec 发送一次新的库存请求可能不切实际、具体取决于使用情况。