主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2、 DLP-7970ABP
当我们以恒定(间隔)时间对 Tag-it HF-I 进行库存测试时
(例如100msec)使用 TRF7970AEVM (SPI)时、我们有时会遇到 EVM 冻结的情况。
当我们将标签移离天线、然后再次将其放在天线上时、就会出现这种症状。
我们认为以下字符串是原因之一。
Trf797xStopDecoders();//在 TX 之后复位 FIFO
Trf797xReset();
Trf797xResetIrqStatus();
IRQ_CLR;
}
否则 if (* IRQ_STATUS = BIT6)
{ // RX 标志意味着 EOF 已经被接收
//未读字节的数量位于 FIFOstatus 寄存器中
if (Rx_ERROR_FLAG = 0x02)
{
I_reg = 0x02;
返回;
}
*IRQ_STATUS = FIFO_CONTROL;
Trf797xReadSingle (IRQ_STATUS、1);
我们是否可以移除以下部件、是否有任何负面影响?
否则、请告诉我如何解决这类问题。
秘书长的报告
if (Rx_ERROR_FLAG = 0x02)
{
I_reg = 0x02;
返回;
}
秘书长的报告
此致、