This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:如何使用 PurePath 无线命令器和 CC85XXDK-Headset-RD 更改 TX 功率

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1176120/cc8531-how-can-i-change-the-tx-power-using-purepath-wireless-commander-with-cc85xxdk-headset-rd

器件型号:CC8531

你好。

我一直在开发基于"CC85XX 耳机参考设计1_3"的新产品。

在开发之前、我必须使用 PPWC 测试射频性能
(PurePath 无线通信器)。

如何更改所附图像上射频通道的 TX 功率?
默认情况下、配置文件为"prod_test_simplerf_tx.pwptc"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caley、

    txpower 是 指定通道的 simpleRfTest (TX、2406、-5、-25、CW、60)函数内的第二个参数。  您可以在重新打开 PPWC 之前直接修改此行、以观察更改生效。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    非常感谢。

    我通过您的提示解决了这个问题。


    您不能直接在 Commander 窗口中进行更改;您已在存储配置文件的记事本中打开和修改了配置文件,并且您已在 Commander 窗口中打开了修改后的文件。

    配置文件已存储。