在不使用无线电的应用中使用 CC1352R (长故事)。 这是一个电池供电的系统、因此不想为不需要它的无线电的任何部分供电。 我想知道如何处理 DCDC_SW、VDDR 和 VDDR_RF 引脚。 我计划为 VDDS、VDDS2、VDDS3和 VDDS_DCDC 供电(假设即使不使用无线电、VDDS_DCDC 引脚也需要电源)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我会按照标准参考设计中的方法为 CC1352R 供电、但不要为射频前端使用无源器件 有关芯片供电的更多信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/swra640 第11节。
此致、
Richard
感谢 Richard 的回复、但我仍然"模糊"要保持断开连接的内容。 无法完全确定射频前端的组成部分 在我看来、我想为 VDSS、VDSS2和 VDSS3加电。 不确定 VDDS_DCDC -是否仅用于射频。 然后、我将使 DCDC_SW、VDDR 和 VDDR_RF 保持开路(断开连接)。 此外、我要在 DCOUPL 上放置电容器。 正如我说过的、我不确定 VDDS_DCDC、因为"全局 LDO 模式"已将其连接到电源、但随后它们已交叉连接直流/直流转换器、因此为什么要为其供电? 下面是我所想的图像:

"外部稳压器模式"显示"VDDS_DCDC"和"CDC_SW"已接地、但随后表明这仅适用于"CC26x0"器件。
再次感谢!