This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如果不使用无线电、如何供电

Guru**** 2747775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1167552/cc1352r-how-to-power-if-not-using-the-radio

器件型号:CC1352R

在不使用无线电的应用中使用 CC1352R (长故事)。 这是一个电池供电的系统、因此不想为不需要它的无线电的任何部分供电。 我想知道如何处理 DCDC_SW、VDDR 和 VDDR_RF 引脚。 我计划为 VDDS、VDDS2、VDDS3和 VDDS_DCDC 供电(假设即使不使用无线电、VDDS_DCDC 引脚也需要电源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会按照标准参考设计中的方法为 CC1352R 供电、但不要为射频前端使用无源器件 有关芯片供电的更多信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/swra640 第11节。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard 的回复、但我仍然"模糊"要保持断开连接的内容。 无法完全确定射频前端的组成部分 在我看来、我想为 VDSS、VDSS2和 VDSS3加电。 不确定 VDDS_DCDC -是否仅用于射频。 然后、我将使 DCDC_SW、VDDR 和 VDDR_RF 保持开路(断开连接)。 此外、我要在 DCOUPL 上放置电容器。 正如我说过的、我不确定 VDDS_DCDC、因为"全局 LDO 模式"已将其连接到电源、但随后它们已交叉连接直流/直流转换器、因此为什么要为其供电? 下面是我所想的图像:

    "外部稳压器模式"显示"VDDS_DCDC"和"CDC_SW"已接地、但随后表明这仅适用于"CC26x0"器件。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然希望直流/直流组件的电流消耗要低得多。 如果电流消耗不是问题、则可以消除这些问题。 仍然需要 VDDR 和 VDDR_RF。 也可以减少 VDDS 去耦量。

    应用手册中包含" 这仅适用于'CC26x0'"的文本不正确。 所有 CC13xx 和 CC26xx 器件都是这种情况。

    此致、

      Richard