Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC8530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC8531 主题中讨论的其他器件: CC8530
你好
我的客户打算 将 CC8531 (用于主 设备)和 CC8530 (用于从设备)用于2019财年的耳机。
以下“atched xls”是否可用于最新固件(最新版本为1.4版??) ?
我设置 了器件 ID (TI 的供应商 ID、产品 ID) 、IO 设置以及流格式(SLAC),但仍然有错误。
如果有 USB 流处理(2个或4个从站)可用,您会向我发送项目文件吗?
此致