This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc8531:USB 流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/656531/cc8531-usb-streaming

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件: CC8530

 

你好

我的客户打算 将 CC8531 (用于主  设备)和 CC8530 (用于从设备)用于2019财年的耳机。

以下“atched xls”是否可用于最新固件(最新版本为1.4版??) ?

我设置 了器件 ID (TI 的供应商 ID、产品 ID) 、IO 设置以及流格式(SLAC),但仍然有错误。

 如果有 USB 流处理(2个或4个从站)可用,您会向我发送项目文件吗?

 

此致

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji、

    您看到的错误很可能是因为您没有在主页上选择"USB Descriptor"(USB 描述符)(您在其中选择网络角色、应用程序角色等)。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrik:

    感谢你的答复。

    我通过 CC85xxDK-Headset (MASTER/USB)~~~~ CC85xxDK (SLAVE)确认了 USB 2/0。

    (我相信、当 我购买新的 CC85xxDE-HEASET 时、USB2/1耳机将会变得易碎。 我会购买它。(我的另一个 CC85xxDE 耳机坏了。)

     

     谢谢你