This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:如何使用 CC2650 UART DMA

Guru**** 2592460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/653480/rtos-launchxl-cc2650-how-to-use-the-cc2650-uart-dma

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 团队:

我使用 CC2650 UART 发送245个字节并接收 unknow l强度 字节,如果使用 UART_write(),则需要太多时间,因此我想使用 DMA。

但我找不到 UART DMA 示例,而且用户手册中没有对此情况的说明,那么,如何使用 UART DMA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们不在此平台上提供 TI 驱动程序或带有 DMA 的 UART 示例。 如果需要低延迟串行传输、我们建议使用利用 DMA 的 SPI 外设。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    M-3内核 ARM 不支持 UART DMA!!!!这真的令人失望!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff:

    我是张维安、 李先生 是 我的客户。

    从技术手册中、我发现 DMA 支持 UART0。

    TI 不支持 UART 上的 DMA 的原因是因为我们没有相关示例?

    是否有任何方法可以为客户提供一些指导并实现该功能? 这对李先生来说很有用。

    谢谢!

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivian:

    虽然硬件确实支持此功能、但没有用于支持 UART DMA 的 TI 驱动程序实现。 因此、我们没有此操作的示例。

    MR Li 用于此 UART 实施的波特率是多少? 什么是防止使用 SPI DMA? 这将是快速发送串行数据的最佳方式。

    祝你一切顺利