请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:TI-RTOS
尊敬的 TI 团队:
我使用 CC2650 UART 发送245个字节并接收 unknow l强度 字节,如果使用 UART_write(),则需要太多时间,因此我想使用 DMA。
但我找不到 UART DMA 示例,而且用户手册中没有对此情况的说明,那么,如何使用 UART DMA?